This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5150AM1: 为什么TVP5150AM1解码输出的BT.656视频除了EAV与SAV之外全为10和80

Part Number: TVP5150AM1


您好

目前需求是使用 TVP5150AM1 解析 720 × 576 分辨率的以 CVBS 标准传输的 PAL 制式视频,并以 BT.656 格式输出。

寄存器配置如下:

地址
0x03 0x09
0x04 0xF4
0x28 0x04

其他寄存器保持默认

用以上配置后 TVP5150AM1 输出的 CVBS 数据中除了 EAV 和 SAV 之外其他数据均为 10 和 80

以上框选出的区域在有效数据的 SAV 之后,正常情况下应该输出图像数据,但是仍交替输出 10 和 80。

请问这种情况应该如何解决呢?是不是我配置的寄存器有问题?

谢谢解答!