Part Number: DS90UB941AS-Q1
941的Line rate 3.675Gbps/line,3840*2160@120fps 视频码流需要38Gbps,有什么解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB941AS-Q1
941的Line rate 3.675Gbps/line,3840*2160@120fps 视频码流需要38Gbps,有什么解决方案吗?
您好,
941的Line rate 3.675Gbps/line,3840*2160@120fps 视频码流需要38Gbps,有什么解决方案吗?
是的,941不支持这么大的视频流。
或者也可以根据PCLK计算:
根据3840*2160@120fps可以计算需要的像素时钟PCK的频率大小,以15% blanking time计算
3840*2160*120*(1+15%)=1.14Ghz,而941AS能dual link模式下PCLK的范围为50M~210Mhz.
多少 bit的color depth? 要 计算下总的total rate,看下FPD linkIV的DS90UB981是否支持。
没有981的资料,以983为例,line rate 13.5G,dual line rate 27G,还是不满足38G的需求。
1.两片983,4 line 是否可以传一个视频流?怎么实现
2.16bit的color depth,line rate是Pclk的多少倍?
1.两片983,4 line 是否可以传一个视频流?怎么实现
983是DP接口,DSI转FPD link的话983不可以,981可以。
981可以支持Supports 10.8/6.75/3.375 Gbps per channel。
如果使用两个981传输一个视频流,我需要进一步确认。
16bit的color depth,line rate是Pclk的多少倍?
IVI和ADAs系列的line rate计算方式是不同的。981支持的line rate在dual channel配置下为21.6Gbps。
1.SOC有4个eDP1.4,2个DSI ,3840*2160@120fps 显示器,器件选型和方案请帮忙解决下。
目前非NDA的FPD linkIII代是没有满足需求的型号和方案。
FPD linkIV我需要进一步确认。但是FPD linkIV的器件基本上都是NDA的,没有资料可提供,需要贵公司签署NDA协议才能申请资料。