Part Number: DS90UB960-Q1
960的csi clk和data在高速模式下,测试差分N还是P信号,摆幅是50mv,规格书中记载是100mv-200mv-250mv;想咨询一下,50mv正确么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB960-Q1
960的csi clk和data在高速模式下,测试差分N还是P信号,摆幅是50mv,规格书中记载是100mv-200mv-250mv;想咨询一下,50mv正确么?
您好,RXIN的单端信号幅值范围为40mv~60mV,典型值为50mV,那么差分信号的幅值Vid为单端幅值的2倍,即80~120mV,典型值为100mV,

所以N还是P信号摆幅50mV是合理的,您说的规格书里100mv-200mv-250mv,没找到这个参数呢?
你说的960的输入rx,我想问的是960的TX部分,测试的pin23 CSI0_CLKP,pin25 CSI0_D0P,在高速通信的模式下,测试上述的pin,每个pin的摆幅是50mv。
帮忙确认下,我理解摆幅是100mv-200mv-250mv

您好,输出的差分信号幅值Vod如下黄色框中的标记 ,典型值为200mV,最小140mV,最大270mV.这是差分信号的(Vout+) -(Vout -). 那么单端信号的幅值即为一半,即70mV~100mV~135mV。
您上面圈的红色是共模电压,典型值为200mV。

你好,
下图是962的csi的输出的单端信号正负,channel黄色和紫色,幅值是大约160mv;
960的单端信号幅值大约50mv,为什么相差这么大呢?

962的csi的输出的单端信号正负,channel黄色和紫色,幅值是大约160mv;
960的单端信号幅值大约50mv,为什么相差这么大呢?
960和962的差异在于960为两个CSI output port,其他电气参数都是相同的,硬件和软件配置都是兼容的。
您测试962输出没问题,然后直接替换测试960,幅值为50mV吗?
主机内部同时使用了960和962,。
那和962的硬件都是一样的吗?包括电源,噪声方面,还有是否满足960的上电时序?
另外,测试都是靠近在960的输出端测试的吗?
最后就是ser和des端的cable使用的也是一样的吗?因为不同cable的插值损耗不同。以及Serdes之间的阻抗连续性方面都是 导致输出幅值发生衰减。
建议检查下上电时序,是否满足960的上电时序,可以用示波器测量。