如果将DS80PCI810使用在一个Host和End point两端均支持Pcie Gen4的通道环境里,会有什么表现?此时若通道速率显示为Pcie Gen4,想知道redriver在该速率下,EQ的表现是怎样的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果将DS80PCI810使用在一个Host和End point两端均支持Pcie Gen4的通道环境里,会有什么表现?此时若通道速率显示为Pcie Gen4,想知道redriver在该速率下,EQ的表现是怎样的
如果将DS80PCI810使用在一个Host和End point两端均支持Pcie Gen4的通道环境里,会有什么表现
您好,DS80PCI810最大能支持到PCIE GEN3的速率。在GNE4的应用环境里,它起不到redriver的作用,因为它支持不了这么高速率的信号呢。
所以使用它,不但占用板子空间,还增加成本。
您好,首先我们没去测试redriver使用在不满足自己电气参数的应用下的现象 ,因为通常在开发前期器件选型的时候会注意器件型号要满足要求。
那么对于您提到的,如果用在这种环境下,我想redriver的EQ设置都是会根据前置和后置不同的损耗条件下去选择相应的EQ参数去进行调节和优化。同样GEN4应用下的EQ配置和GEN3的损耗也是不同的,那对于DS80PCI810来说,面对这种损耗,EQ的配置是 没有效果的。
最好还是需要实际测试下,但我的建议是换一颗能支持GEN4的redriver。
不客气,那我暂时就先把这个帖子关闭了,后续有其他问题,我们再讨论。