Part Number: TCAN1043-Q1

TCAN1043在sleep时候,VCC=VIO=0V且VSUP=12V,咨询问题如下:
1、此时(sleep下)的RXD是高阻态,还是High电平?
2、此时如果Bus上来了有效的Wake报文,INH引脚是否会变高;RXD是否只有等INH拉高电源工作后,在有VIO(3.3V)以后才会变高,是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TCAN1043-Q1

TCAN1043在sleep时候,VCC=VIO=0V且VSUP=12V,咨询问题如下:
1、此时(sleep下)的RXD是高阻态,还是High电平?
2、此时如果Bus上来了有效的Wake报文,INH引脚是否会变高;RXD是否只有等INH拉高电源工作后,在有VIO(3.3V)以后才会变高,是这样吗?
此时(sleep下)的RXD是高阻态,还是High电平?
VIO=0V 时输出高阻态,当有VIO时输出high。
此时如果Bus上来了有效的Wake报文,INH引脚是否会变高
参考Wake和INH的时序,当收到有效报文,Vwake电压升高到Vsup-2V时,hold time经过tWAKE_HT时间,INH电压升高,如下。

;RXD是否只有等INH拉高电源工作后,在有VIO(3.3V)以后才会变高,是这样吗?
是的, RXD 引脚的状态将取决于 VIO 的状态。 如果 Vio 在sleep mode下没有电压,则在收发器进入standby模式后,它也不会立即处于活动状态。 当收发器处于standby状态,Vio 仍然不可用时,RXD 引脚将处于高阻抗状态,内部上拉电阻使 Vio 处于活动状态。 在此期间,如果 Vio 变为active状态,RXD 引脚将会由于该上拉电阻而开始变为高电平。 一旦 Vio > UVio,收发器将启用 RXD 引脚,并将其拉低,以向 MCU 指示唤醒事件。