Part Number: TCAN4551-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
CAN.pdf1、麻烦查看下原理图是否正确
2、PIN-12输入IO为3V3电平,此引脚部分是否正确,我查看TCAN4550 EVM资料,不明白此PIN的分压原理是为什么,因为他已经有一个Nmos来控制,就不用分压了。
3、如果可以的话,麻烦看看CAN总线的终端电阻这部分的开关是否运用合理,希望通过软件配置来控制终端电阻时候连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TCAN4551-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
CAN.pdf1、麻烦查看下原理图是否正确
2、PIN-12输入IO为3V3电平,此引脚部分是否正确,我查看TCAN4550 EVM资料,不明白此PIN的分压原理是为什么,因为他已经有一个Nmos来控制,就不用分压了。
3、如果可以的话,麻烦看看CAN总线的终端电阻这部分的开关是否运用合理,希望通过软件配置来控制终端电阻时候连接。
您好,原理图可直接参考EVM user‘s guide 的Page12.
工程师你好,我就是根据EVM板设计的,上面是不太清楚的几个问题,能麻烦解决下吗
CAN终端匹配建议是使用两个60ohm电阻。 使用下面这种终端方式: