This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83630: DP83630

Part Number: DP83630

在使用100M-TX转MII的模式中出现丢包,此IC只是使用硬件设计工作,并没有去配置相应的寄存器,有哪些寄存器和丢包可能有关系,有哪些寄存器是一定需要去配置的。

  • 您好

    DP83630是一款以太网PHY芯片,用于实现网络接口的物理层功能。在使用100M-TX转MII模式时,如果出现丢包问题,通常与PHY的配置、工作模式、以及接口参数设置有关。尽管您提到仅使用硬件设计工作,并没有配置寄存器,但正确的寄存器配置对于确保PHY芯片正常工作至关重要。

    以下是一些与丢包可能相关的寄存器,以及在使用DP83630时通常需要配置的寄存器:

    1. 工作模式与速度配置寄存器:
      • 这些寄存器用于设置PHY的工作模式(如100Mbps、MII接口等)和相关的速度参数。
      • 如果这些寄存器没有正确配置,可能导致PHY无法正常工作或无法与MAC层正确通信,从而导致丢包。
    2. 自动协商和链路状态寄存器:
      • DP83630支持自动协商功能,用于与远端设备协商速度和双工模式。
      • 如果自动协商没有成功,或者链路状态寄存器没有正确反映链路状态,可能导致通信不稳定或丢包。
    3. 中断和状态寄存器:
      • 这些寄存器提供PHY的状态信息和中断信号。
      • 通过检查这些寄存器,可以了解PHY的当前状态,以及是否有任何错误或异常情况导致丢包。
    4. MII接口控制寄存器:
      • 由于您使用的是MII接口,因此这些控制寄存器的配置对于确保PHY与MAC层之间的正确通信至关重要。
      • 这些寄存器可能涉及时钟设置、数据对齐、帧长度等参数。
    5. LED控制寄存器(如果适用):
      • 虽然LED状态与丢包问题不直接相关,但正确的LED配置可以提供有关PHY状态的视觉反馈,有助于调试问题。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dp83630.pdf

    datasheet 从72页到129页对于这个IC的寄存器详细说明。请您针对于您的实际情况对照datasheet关于以上寄存器的定义进行符合您需求的调试。

  • DP83630需要进行初始化嘛,如何初始化操作,是通过SMI做一些寄存器的初始化操作嘛。

  • 您好

    https://www.ti.com.cn/product/cn/DP83630

    在官方主页的软件开发有相关初始化工具请您参考一下工具使用及其用户指导文件。