This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPD2E2U06-Q1: P-SPICE setup 无法连接 Cadence lisense service

Part Number: TPD2E2U06-Q1


在登陆P SPICE时显示如下问题:

麻烦帮忙确认原因和解决方法,谢谢。

  • 你是在公司电脑安装的pspice吗?
    报错信息 "cannot connect to the Candence license service" 表示PSpice无法连接到Candence授权服务。
    这通常是因为授权服务没有运行,或者网络问题导致软件无法连接到授权服务器。

    解决方法:
    确认Candence许可证管理器服务是否在运行。
    在Windows上,可以在服务(services.msc)中查看"Candence License Manager"服务是否已启动。

    如果服务未运行,尝试手动启动它。

    检查防火墙设置,确保PSpice可以通过防火墙连接到Candence许可证服务。

    如果您在使用的是网络许可证,请确保网络许可证服务器正在运行,并且客户端配置正确指向服务器。

    如果以上步骤无效,请联系Candence技术支持以获取进一步的帮助。

    很大可能是公司的网关,和防火墙禁止pspice软件连接到Candence许可证管理器服务器。
    建议你与贵公司IT部门讨论下。