This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN65HVD230: SN65HVD230DR

Part Number: SN65HVD230


上电瞬间,CANH和CANL有高电平脉冲,脉冲电压高达10V,请问有没有办法避免?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,这可能是由于电源噪声、瞬态电流或其他因素引起的。
    为了解决这个问题,可以采取以下措施来避免或减轻上电瞬间的高电平脉冲.

    在CAN通信模块的电源输入端加入电源滤波电路,如π型滤波电路,以减少电源噪声对CAN总线的影响。
    使用低ESR(等效串联电阻)的电容来平滑电源输出,减少瞬态电压的波动。

    在CANH和CANL线上加入瞬态抑制元件,如TVS(瞬态电压抑制器),以吸收或限制瞬态电压的幅度。
    确保CAN收发器具有足够的瞬态电压承受能力,以应对上电瞬间的电压冲击。

    优化CAN总线的布线布局,减少线路长度和分支,以降低电气噪声的传播和反射。
    你可以详细阅读下datasheet的pcb layout指南。

    12 Power Supply Recommendations
    13 Layout
    www.ti.com/.../sn65hvd230.pdf