如果我的整机现在处于低功耗模式,USB信号处于不工作状态,前级的USB_HUB处于断电不工作状态,这个芯片的耗电是下图哪种?
您好,
“ 我的整机现在处于低功耗模式” ------请问RSTN脚是什么状态?
芯片的电流消耗与芯片的工作模式关联更大。
那芯片的工作模式是哪里决定的?
整机处于低功耗时,TUBS211A的RSTN引脚有1.16V的电平,不确定处于何种工作状态
芯片的工作模式除了手动设置RSTIN状态,其他都是芯片自动转换的。
详细说明在“7.4 Device Functional Modes”。
RSTN为输入脚,电压为1.16V时,既不是高电平也不是低电平,这个状态不正常。
当整机处于低功耗时,TUSB211A的VCC还供电吗?
RSTN脚您如何连接的?RSTN您控制了吗?
整机处于低功耗时,VCC还是供电的,RSTN引脚没有控制,只接了一个0.1uF的电容到地
这个芯片的供电究竟应该用5V还是3.3V?
都可以,宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
RSTN脚由于内部有上下拉电阻,外加0.1uf, 只是为了保证在芯片电源稳定前,RSTN脚不为高电平(8.3 Power Supply Recommendations)。
如果通过MCU控制RSTN,0.1uf可省略。
但您测的RSTN电平是不正常的,如果所有芯片都这样,建议您检查电路设计。
回到您最初的问题,如果RSTN不做任何控制,上电后默认为高电平,芯片正常工作状态。
您截图中IDISCONN最接近您的应用。
我测试了几块板子,RSTN的电平不都是在1V左右,不是3.3V,电路如下图,完全按照推荐电路设计的,看不出有什么问题
都是在1V左右,不是我们想的高电平,3.3V
电路图没啥问题,c91焊接的电容正确?RSTN的电平应大于1.5v。
我测量了好多块板子,RSTN引脚都是1.1,1.0左右的电平,而且,断开电容,测量这个管脚对地和对电源的阻值,不是1.8M和500K;
我想问下,如果这个芯片贴反了,还能正常工作吗?
理论上不能,因为芯片pin out不是镜像的。
下面图片是这个芯片的顶层丝印图,请帮忙确认一下,1脚在什么地方,我现在怀疑这个芯片贴错了
我把芯片旋转180度之后,发现RSTN管脚的电平正常了,3.7V,按照上下拉电阻的比率,这个电平是对的,差不多
数据手册20页,管脚1的焊盘不一样。图中红圈的是1脚,您再确认一下。
那很显然,这个芯片贴错了,但是,居然不影响使用,只是,肯定没有USB补偿功能了,而且,DM/DP交换也是可以的,芯片内部这两个管脚完全对称
我现在把芯片重新焊接了一下,但是,之前能连通的USB信号,现在居然不通了,RSTN的电压大约是3.6-3.7V,EQ引脚的电压一直是0V,这会是什么原因?
您焊接的芯片是新的吗?
PCB上管脚顺序正确?(数据手册21页)
TUSB211A USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 datasheet (ti.com.cn)
焊接的芯片是旧的,拆下来重新吹上去,PCB上的管脚顺序是正确的