This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ESD321: 测试性能

Part Number: ESD321


使用此芯片对USB的 D+ D-引脚进行静电防护,我想要模拟静电,测试静电防护是否可行,应该对测试的pin加电压,然后测试什么看是否启动ESD防护呢?除此之外有什么建议的工具给pin加电压嘛?可以用软件模拟此过程嘛?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,测试静电一般都是使用静电枪往你需要测试的引脚放电。
    具体的标准是要看你的产品需要满足什么标准。
    比如, GB/T 17626.2-1998或者IEC 61000-4-2:2001
    上面的标准里有测试条件和方法。
    这个你网站自行查阅。
    这种几千伏的电压,软件是模拟不了的。