This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB4020BI: S32G274A+ TUSB4020BI 无法正确识别出USB HUB

Part Number: TUSB4020BI


Dear

好!
我们正在基于NXP S32G274A平台调试贵司一款型号为TUSB4020BI-Q1的HUB芯片,目前遇到一些问题,想咨询下您们。
系统整体架构如下图所示。

1、我们MCU可以识别到TUSB4020芯片的PID、VID,如下图所示。根据这些信息,我们暂时只能
判断出MCU和USB通讯的Upstream Port是可以通讯的; 但暂不能确定MCU是否已经把TUSB4020BI
识别成了普通USB设备还是HUB。能否帮忙确认下,MCU已经能够正确识别到HUB而不是普通USB
设备?如果不是HUB,能不能帮忙看看改如何调整呢?
  


2、bDeviceClass和bInterfaceClass现在都是255,是我们硬件配置不正确吗,还是OTP本身自带的?
我们有没有办法编程调整,是否有工具或者方法配置呢?

 


3、我们想用Downstream Port去配置OTP和EEPORM(目前是上电OTP默认配置),但目前试验Downstream Port一直也不通。能否帮忙分析下是
电路设计问题还是配置存在问题。如果有相关上位机软件工具可否提供下!
 
4、测试了上电时序,黄色3.3V,绿色1.1V,蓝色GRSTZ信号,目前分析满足上电时序要求,还请帮忙分析确认一下。  


5、我们电路设计整体参考贵司Demo板,我们内部校核,暂未发现明显不合理的地方,还请帮忙校核确认一下(我们原理图见下图)。
 
 
以上,谢谢!