大家好,我用8168做了一块主板,视频输出口是VGA(DM15),有一款很是的LCD是LVDS接口的,触摸屏是I2C或者USB的。现在由于主板和LCD是分离的两个设备,之间要通过线束来连接,现在我就想找一个VGA转LVDS的一个方案或者哪家成熟的板子,好让我能接上LCD,不知道TI可有这样的方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我用8168做了一块主板,视频输出口是VGA(DM15),有一款很是的LCD是LVDS接口的,触摸屏是I2C或者USB的。现在由于主板和LCD是分离的两个设备,之间要通过线束来连接,现在我就想找一个VGA转LVDS的一个方案或者哪家成熟的板子,好让我能接上LCD,不知道TI可有这样的方案?
有这样的芯片,不知你的RGB是多少位的,参考SN65LVDS84这款,可实现12bit或者18bit RGB 转LVDS。

我可能没表达清楚,我的主板是将8168的模拟视频输出接口通过放大器对外留了一个模拟视频接口(就像PC主机后面的DB15接口),现在是想找个能把此模拟视频转成LVDS的方案,因为我的显示屏是LVDS接口的
这两天在网上找了找,发现REALTEK有这个方案的芯片;另外在网上发现不少卖这类转接板的,都很便宜,与其自己找方案开发,还不如直接买现成的用呢,呵呵
哦明白了,你的意思是想找类似VGA转LVDS接口的转接线,而不是VGA信号转LVDS信号的芯片,但是好像TI没有这样的成品哦。
那需要将VGA经过视频ADC将模拟信号转换成RGB,然后再使用SN65LVDS84或者DS90C385A这种Flatlink transmitter实现RGB到LVDS的转换。yan chunzao 说:我要的就是模拟VGA转LVDS信号的芯片
即:VGA----TVP7002-----SN65LVDS84A-----LCD
我看了下,SN65LVDS84A的数字接口中有一个信号用来指示数据有效的DATA ENABLE(D20),而TVP7002将模拟VGA信号转换后的数字信号中的FIDOUT就是用来做这个用的么?说是通过I2C编程可以实现,想再次确认下FIDOUT配置为DATA ENABLE,这个DATA ENABLE 就是可以接到SN65LVDS84A的D20上的用来指示数值RGB数据有效的EN么???
多谢指教!
附件图片左右分别是LVDS84A和7002的手册内容截图
您好!
最近我也在寻找和你类似需求的模拟VGA转LVDS或者数字RGB的芯片,在TI的论坛上看到你的帖子了,想问下您最终用了哪个芯片来实现这个方案了么?
我查了下你提到的REALTECK的RTD2270可以实现,只可惜里面还有个单片机需要编程,不方便用。貌似还是商用级的器件啊。我希望用工业级的。
我看到网上好多LCD驱动板,就是将模拟VGA信号转成LVDS信号的,淘宝上搜了搜才几十块钱,干脆直接买驱动板,呵呵
你好,给你推荐一个比较符合你要求的高速率传输芯片 THCV231/236
THCV231可以将最高12Bit/pixel的LVCMOS并行信号转换为串行图像信号的发送端IC。最其具备大传输速率3.2Gbps的CML串行输出,可以将1080p60Hz的12bit摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行传输。此外,可以通过双向的传输通道进行I2C信号传输。
THCV236/可以将THCV发送端IC输出的串行图像信号转换为最高32bit/pixel的LVCMOS并行图像信号的接受端IC。1080p60Hz的16bit的摄像头图像信号通过一对双绞线或者一根同轴电缆进行接收。此外,还具备一条可以用来传输I2C、UART或GPIO等串行信号的Sub-Link,向传输通道“Sub-Link" I2C/UART/GPIO(最高4条)
详细信息可看官网http://www.thine.co.jp/zh_cn/products/num_details/THCV231.html,我司可提供规格书、样片和技术支持,欢迎联系qq:2817821256 手机18682112448