小弟想用TLK2711的高速串行口TXN/P,RXN/P和SFP模块(TE的1367073-1)的电接口相连,实现高速光纤收发,但是不清楚具体怎么连接
TLK这边是VML标准,而SFP那边我没查到(小弟愚钝……),就只要电接口的电压摆幅,VML是在其摆幅范围内的
那这两边可以直接互连线就可以了吗?
我看有开发板上赛灵思的V5 rocket i/o模块与SFP是直接互连的,但ROCKET IO标准是CML的,不知道我们这边的2711可不可以呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,如果TLK的电平在SPF的接口电平范围之内是可以直接相连的,如果是CML电平,那么需要进行VML和CML电平的一个耦合,通常有AC和DC耦合方式两种。
我的意思是不管什么电平的接口和SPF相连,都要看下接口电平是否匹配,并不是说VLM或者CML都可以和SPF直接相连哦,比如TLK输出的是CML电平,而SPF是VML电平,那么二者就不能直接连接了。