This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正在使用 NE555 来实现 输入电压 12V ,输出 电压12V 频率 100Hz 的 PWM。
1. NE555 可以输出的 frequency 整体范围是多少?
2. 可以代替 NE555 的TI ic 都有哪些?
3. 是否可以不用ic,使用放大器来实现输入电压 12V ,输出 电压12V 频率 100Hz 的 PWM? 怎么实现?
谢谢
可以代替NE555的有NA555,SA555,SE555。
Free-Running Frequency范围为0.1Hz~100kHz。
亲;如果用555做PWM,外围会比较复杂。建议用UC3524或3525做。