正在使用 NE555 来实现 输入电压 12V ,输出 电压12V 频率 100Hz 的 PWM。
1. NE555 可以输出的 frequency 整体范围是多少?
2. 可以代替 NE555 的TI ic 都有哪些?
3. 是否可以不用ic,使用放大器来实现输入电压 12V ,输出 电压12V 频率 100Hz 的 PWM? 怎么实现?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.