Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
Hi, TI 专家
按照TUSB8041的TI评估板做了一块4端口的USB3.0 PCB板,附件是原理图。PCB通电后发现TUSB8041芯片发烫很厉害,而且没有接任何的USB3.0 设备。电源没有短路。后来我断掉TUSB8041的 1.1V和3.3V电源,TUSB8041就不发烫。TI专家能否帮忙分析一下我的原理图存在哪些问题?先谢谢了~!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
Hi, TI 专家
按照TUSB8041的TI评估板做了一块4端口的USB3.0 PCB板,附件是原理图。PCB通电后发现TUSB8041芯片发烫很厉害,而且没有接任何的USB3.0 设备。电源没有短路。后来我断掉TUSB8041的 1.1V和3.3V电源,TUSB8041就不发烫。TI专家能否帮忙分析一下我的原理图存在哪些问题?先谢谢了~!

散热焊盘 (thermal pad)有接到GND 吗?如果没有的话,建议将热焊盘接GND来提供更好的散热性能啊
Hi, Kailyn
TUSB8041的 散热焊盘接地了。有专门的地层,散热焊盘通过过孔接到地层。不只是芯片热,PCB 也跟着热。没有接任何USB设备。怀疑是原理图 哪个地方弄错了,所以先咨询一下。下周我会逐个对元件进行排查,谢谢~
我们现在只使用了2个USB接口,外接一个USB WIFI,现在将WIFI等其他USB设备都拆了,板子上面只有一个HUB芯片,还是发热,电流在5V 500mA左右。
1.48脚USB_VBUS最大为1.155V,不是5V。
2.8脚悬空,不要接在1.1V电源上。
没看出1楼的电路有什么问题,另外请教下Mickey,8脚VDD为什么不要接在1.1V电源上?
芯片发热,最好是评估下结温,根据Tj=Ta+ theta Ja*Pd。 TUSB8041的最大结温不能超过105度,在这个范围内就没问题。
Hi, Mickey
1. 通过分压电阻90K和10K,USB_VUSB是0.5V,没有直接接到5V
2. 8脚悬空不接,这个倒没注意,但是评估版上是接了1.1V
xuansheng,
这个问题我们还没解决。
因为时间紧,后来我们换了另外一种芯片方案。如果你解决了,希望你能分享下经验。^_^谢谢
Hi,baishun,
问题解决了吗,我也做了一个HUB板,电脑显示无法识别,你的那个板子能被电脑识别吗?
Hi,Kailyn,
我发了一封邮件给你,你可以帮忙看一下吗,是关于TUSB8041无法识别和芯片发热的问题,我这里再发一下,你帮忙查看一下原因可以吗?