This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83848I: 请问下该PHY MDI在普通FR4板材走线允许的最大长度是多少?

Part Number: DP83848I

普通FR4板材,该PHY MDI到变压器走线允许的最大长度是多少?

  • 您好

    关于普通FR4板材上DP83848I PHY的MDI到变压器走线允许的最大长度,搜索结果并没有直接给出具体的数值。但我们可以从网络布线的一般原则和相关因素来考虑这个问题。

    首先,网络布线的长度通常受限于信号衰减和干扰。在高速互联走线通道中,信号的衰减与频率有关,频率越高,衰减越快。因此,走线长度过长可能会导致信号质量下降,影响网络的稳定性和可靠性。

    其次,FR4板材的电气特性(如介电常数、损耗角正切等)也会影响信号的传输质量。不同的FR4板材可能会有不同的电气特性,因此具体的走线长度限制也可能因板材而异。

    综上所述,普通FR4板材上DP83848I PHY的MDI到变压器走线允许的最大长度并没有一个固定的数值。它可能受到多种因素的影响,包括信号衰减、干扰、板材的电气特性以及PHY的具体规格等,请以及现场实际测试来进行参数匹配。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snlc033

    官方有IC PCBlayout 文件供您参考。