HI,Ti:
在使用TCAN1146-Q1作为CAN FD的收发器,实现CANH 或CANL断开时能够检测出来,查看datasheet ,进行如下设置:
register 0x10 set 0x27, 读取 register 0x50 里面数据有如下问题 。
1.当TCAN1146 一直发送数据时,读取 register 0x50 数值一直为(0x40),此时连接的CAN设备可以接收到数据,CANH 或CANL没有断开,当手动断开CANH 或CANL时 register 0x50 数值还是为(0x40),没有变化
2.当TCAN1146 不发送数据时,读取 register 0x50 数值一直为(0x00),无论CANH 或CANL是否断开。
请问要实现实现CANH 或CANL断开时能够检测出来的功能,除了设置register 0x10 set 0x27 外,还需要进行那些设置?此功能实现是否需要当TCAN1146 一直发送数据?
Thanks!