问题1:
我的设计中,DP83620与主器件MCU采用RMII接口,主要使用100BASE-TX模式。 DP83620外接25MHz晶振
按照手册,如下引脚按下面所示应该能实现完全自协商功能,芯片与MCU应该能正常通过RMII传输数据;
AN_EN(LED_LINK)------上拉
AN1(LED_SPEED)-----上拉,器件内部上拉,电路未接;
AN0(LED_ACT) ------上拉
FX_EN_Z(RX_ER)----上拉
MII_MODE(RX_DV)----上拉
但实际应用发现,只有MII_MODE引脚保持悬空(按默认内部下拉),才能正常通讯。 请指导解释一下什么原因
问题2:
CRS_DV和RX_DV引脚,我应该用哪一个与MCU的RMII接口进行连接?貌似都可以
问题3:
DP83620使用100BASE-FX模式时,除了上面问题1中列出的几个引脚配置外,还应该关注哪些引脚的连接?
问题4:
引脚6(RMII_MAS), 按我阅读datasheet理解(参考第11页),设计中使用25MHz时钟产生50MHz时钟供MCU中MAC使用,此引脚应该上拉(同时结合MII_MODE上拉),这样做是否正确?
问题5:
引脚27(FX_SD)在与Fiber Transciver连接时,是不是可以不用?