您好,
我们开发了一款以太网采集器,通过光纤或RJ45发送数据到服务器。
最近测试发现一个现象很奇怪,希望能得到一些提示。
1.dp83620直接与交换机连接,服务器与交换机连接,测试结果很好,带宽很大。
2.dp83620与一台华硕笔记本直连通讯(仍然使用直连网线),测试结果也很好。
3.dp83620与一些dell台式机,ibm的笔记本直连通讯(仍然使用直连网线),发现带宽下降很厉害,数据无法实时导出。
4.修改了ibm笔记本的网卡很多特性,没有效果。但修改ibm笔记本的连接方式为100M单工的情况下,问题消失,连接速度很快。
5.将ibm笔记本的连接方式改回100M双工模式,更换了一条交叉网线,测试效果仍然不好,带宽很低。
目前分析,如果将dp83620的连接方式强制改为单工,可以解决这个问题,正在准备进行测试。
想问一下这种现象可能是什么问题导致的,是否有一些方法在全双工模式下能避免这个问题。