Other Parts Discussed in Thread: TIR1000
大家好!DSP F28069/F28335与红外编码解码芯片TIR1000的接口,有没有什么好一点的方案,关键是TIR1000芯片的16XCLK引脚不知道应该怎么接?采用115200bps的传输速率,则16XCLK引脚需要输入1.843 MHz时钟:
1.采用TImer进行中断,可以产生所需时钟,但是中断过于频繁,占用CPU过多资源,非最佳;
2.直接采用1.843 MHz 的有源晶振接入?此种方案貌似从datasheet上说不过去,但是看到文献《IrDA 器件及其应用电路设计(怯肇乾)》上有晶振直接接的例子?
不知道方案2能不能实现?如果不能,有没有更好的方案,谢谢!