Part Number: TDP1204
TDP1204 应用于源端设备,对1080P信号进行转接驱动,能测量到输入端时钟为148.5Mhz。但是输出时钟为固定高电平。硬件设计上输入为交流耦合,输出为直流耦合,HPD接到1204,DDC没有接到1204上,如果1204 snoop没有检测到DDC信号还会正常工作吗?GPU源不读edid,采用强出的1080P方时,现在故障是hdmi没有输出,能帮忙看看问题在哪吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
从你描述的问题来看,TDP1204在HDMI转接驱动应用中遇到了一些挑战。首先,关于时钟信号的问题,输入端时钟为148.5MHz是符合1080P信号规范的,但输出时钟为固定高电平则可能是个异常现象。这可能与芯片的时钟处理机制或输出配置有关。
关于DDC信号的问题,TDP1204芯片通常会检测DDC信号来获取显示器的EDID信息,以便进行适配和优化。如果DDC信号没有接到1204上,而芯片又依赖于这些信号来配置输出,那么可能会导致输出异常。但是,你提到GPU源不读EDID,采用强制输出1080P的方式,这可能会绕过DDC信号检测的问题,但也可能导致其他兼容性问题。
现在,HDMI没有输出的问题可能与上述多个因素有关。以下是一些可能的排查步骤和解决方案:
检查输出配置:确保TDP1204的输出配置正确,包括分辨率、时钟频率等。你可以查阅芯片的数据手册,了解如何正确配置输出。
检查耦合电路:检查输入和输出耦合电路的设计是否符合规范,特别是输出端的直流耦合部分。确保没有短路或开路的情况。
尝试恢复DDC信号:如果可能的话,尝试将DDC信号接到TDP1204上,看看是否能恢复正常的HDMI输出。这有助于确定问题是否与DDC信号检测有关。
检查其他相关信号:除了DDC信号外,还要检查其他与HDMI输出相关的信号,如HPD(热插拔检测)信号等。确保这些信号都能正常传输并被TDP1204芯片正确识别。
希望这些建议能对你有所帮助。