发现有两个问题:
1. 使用的STM32F407+DP83848I,开始还能ping通,后来就通不了,每次重启,发现总是在等待BMSR的Link Status位,事实上,网线是连好的。
2. 如果在连接的情况下(ping通),拔掉网线再插上,也要等很久连接指示灯才亮
读出寄存器的值:
在通的情况下:BMCR = 0x1000, BMSR=0x7869,PHSTS=0x0115
不通的情况下:BMCR=0x1800, BMSR=0x7849,PHSTS=0x4100
在这种情况下,我需要怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
发现有两个问题:
1. 使用的STM32F407+DP83848I,开始还能ping通,后来就通不了,每次重启,发现总是在等待BMSR的Link Status位,事实上,网线是连好的。
2. 如果在连接的情况下(ping通),拔掉网线再插上,也要等很久连接指示灯才亮
读出寄存器的值:
在通的情况下:BMCR = 0x1000, BMSR=0x7869,PHSTS=0x0115
不通的情况下:BMCR=0x1800, BMSR=0x7849,PHSTS=0x4100
在这种情况下,我需要怎么做?
建立一个任务,专门监控网络连接的
/* Check whether the link interrupt has occurred or not */
if(((ETH_ReadPHYRegister((uint16_t) pcPHYAddress, PHY_MISR)) & PHY_LINK_STATUS) != 0)
{
if((ETH_ReadPHYRegister((uint16_t) pcPHYAddress, PHY_SR) & 1))
{
netif_set_link_up(netif);
}
else
{
netif_set_link_down(netif);
}
}