Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215
1:芯片:HD3SS215
2:参考TI官方HD3SS215 demo自行设计硬件:做Displayport信号2-1;以及1-2两种应用。
3:问题
(1) DP信号传输,是否可以像HDMI一样通过在hdmi输入信号源端口接EEPROM芯片储存显示格式?还是必须通过通过DP接口到DDC传输到hd3ss215处理传输?
(2)HD3SS215芯片上面有几个空引脚(封装上市没有这几个pin的),例如A3,A7等,为什么在参考设计上这几个引脚被引出来作为测试脚?实际是否可以取消?
(3)当作为DP信号传输时(一分二或者二切一),四对差分信号线是否有顺序要求?(为了pcb连线顺畅,可能会根据pcb来调整原理图上的连接位置)
(4)HD3SS215芯片可以通过几颗芯片级联搭建一个1分8 的DP分配器吗?如果可以效果会怎么样?是否有相关的方案?
(5)当作为1分二应用时,如果只需要其中一个输出,另一个不用,那另一个接口的芯片管脚是否直接悬空?还是应该怎么接?反之,当作为二切一应用时,如果我只需要其中一个输出口,那另一个的芯片管脚应该怎么接?