Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, DS90CF386, FLINK3V8BT-85
小弟正在画一个班子,上面用到FPGA外面需要接cameralink接口,各位大神有没有相关资料或者方案,小弟感激不尽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不知你需要什么类型的器件,serdes?还是只是serializer? camera是多少位的?
你看下DS90UB913&DS90UB914这对可以接camerallink的serdes。
4对差分数据+1对clock没问题,但是28bit数据,想和你确认下,28bit RGB?一般来说,18bit,24bit,或者RGB565 16bit的数据,你说的28bit是不是24bitRGB+控制信号,同步信号之类的?
应该是是28bitRGB,有没有cameralink的管脚定义以及封装之类的资料。
你先参考DS90C385A这款将24bit RGB转化为LVDS的数据手册,你看下是否符合你的应用。

你好,我主要参考这个方案进行设计,除了四对数据线跟一对时钟线外,还有一组串口跟四组控制线,在您提供的芯片里应该只包含数据线跟时钟线,请问一下是这些线是不需要吗?另外cameralink接口还有四个管脚inner shield,请问一下应该如何处理?
看了你附件的文档,是需要转换成24bit RGB而不是28bit,其他4bit是控制位。 所以和DS90C385A它匹配的LVDS receiver DS90CF386可以满足需求。将4 pair LVDS+1 pair clock 转换成24bit RGB+4bit control signal。