你好:
我想HDMI信号通过光纤进行远传,目前没有适合HDMI信号的并串转换芯片,希望通过FPGA+DS32EL0421/0124 (LMH0340 /LMH0341 )来实现,有以下问题需要咨询:
1.这种处理方式能够实现1600*1200的分辨率?如果可以,请问使用哪种芯片可以实现?
2. DVI信号的4对TMDS信号转换为5bit的 LVDS信号,请问转换后每bit的LVDS信号的速率是多少?是如何来实现的?
3.DS32EL0421/0124和 LMH0340 /LMH0341 的主要区别在什么地方?
打扰见谅,谢谢,盼复