您们好!
我现在用Ti的DS90UB913和914链接评估板进行调试,目前链路基本是通的,但是sensor的IIC配置问题没有解决,现在测试可以对914和913进行读写,但是sensor的IIC配置一直不成功,在913板子端测试IIC管脚也没有信号输出。
913和914配置如下:
914:
0x06寄存器写913地址:0xB0;
0x07寄存器写913地址别名:0xB2;
0x08寄存器写sensor的IIC地址;
0x10寄存器写sensor的地址别名。
请问这应该是什么问题呢?有没有遇到类似问题的人可以提供下支持。
谢谢!