Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
你好:
请问一下,TI 是否有做 SPI和USB转接的IC
SPI转USB的芯片,USB速率能达到5MB左右。能作为usb device的总线芯片,能利用linux usb gadget实现我们需要的usb协议,例如rndis,cdc等 。
客户之前选用的是沁恒微的CH347T,但是ch347不能满足客户的需求,需要重新选择芯片。ch347的usb协议是固定的,不能修改,无法实现网络共享功能
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
你好:
请问一下,TI 是否有做 SPI和USB转接的IC
SPI转USB的芯片,USB速率能达到5MB左右。能作为usb device的总线芯片,能利用linux usb gadget实现我们需要的usb协议,例如rndis,cdc等 。
客户之前选用的是沁恒微的CH347T,但是ch347不能满足客户的需求,需要重新选择芯片。ch347的usb协议是固定的,不能修改,无法实现网络共享功能
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,您看看 TUSB9261能否满足你的要求,支持 USB 3.0 到 SATA 的桥接,并且包含 SPI 接口,适用于高速 USB 应用。
因为它支持更高的 USB 速率,并且具有较强的灵活性