我需要设计一个逻辑电平转换电路,请推荐一款电平转换芯片吧,谢谢。
需要满足两个条件就可以:
一是:可以从FPGA输出的3.3V 转到 1.8V 、2.5V、3.3V(最好可以动态配置);
二是:设计需要32路,当然4片8路的也可以,主要是每通道需要达到最大 100MHz 的速率;(重要)
SN74AVC8T245芯片资料写的,8通道,最大320Mbps,可以理解为每通道 40MHz 吗?
请推荐一款合适的芯片吧,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要设计一个逻辑电平转换电路,请推荐一款电平转换芯片吧,谢谢。
需要满足两个条件就可以:
一是:可以从FPGA输出的3.3V 转到 1.8V 、2.5V、3.3V(最好可以动态配置);
二是:设计需要32路,当然4片8路的也可以,主要是每通道需要达到最大 100MHz 的速率;(重要)
SN74AVC8T245芯片资料写的,8通道,最大320Mbps,可以理解为每通道 40MHz 吗?
请推荐一款合适的芯片吧,谢谢
SN74AVC8T245是合适的选择,320Mbps指的是每个通道的最大data rate,不是总的8bit为320Mbps。
320Mbps指的是data rate,320Mbit/s,换算为Mhz的话为160Mhz,所以可以满足你的要求。
简单的说,bps指的是unit bit per sencond,而一个周期可以认为是两个bit,所以二者的关系为1Hz=2bps.
你好,我用 SN74AVC8T245搭建了一个电路,但是速率只在20MHz的时候,可以满足电平要求。但是当速率提高时,电平也相应下降了很多,这是什么原因呀??
不是的,这里指的是每个通道的最大data rate,不是总和。