Part Number: DS90UB949A-Q1
1.使用场景:汽车中控改装,用DOUT0组对接UB948的RIN0组, DOUT1组硬件没有连接,通过高速通信继电器切换原车视频和改装后的视频,原车视频输出是720*1280分辨率
2. 当前情况 : (1). 切到原车视频正常显示(原车是UB947输出);
(2).切到改装的UB949后原车UB948没通信上,读寄存器0x0c=0x00, 0x5a = 0x02 ,配置单双路控制寄存器0x5b = 0x21 强制输出没用,改变0x5b=0x00 自动连接也没用,
写寄存器0x06 = 0x58(原车抓I2C是0x58)或其他值,写后读出来一直是0x00, 其他寄存器例如版本信息0xf1等读出都是正常的;
(3). DOUT0输出串接的电容是33nF(同原车一样),该PCBA之前点过5,6个其他车型的原车屏都没问题1080P,720P信号都点过,但是都是DUAL模式
(4). 硬件DOUT0对接UB948反复确认过0+, 0-对得上(对不上的话切到原车是显示不出来的),MODE_SEL0 MODE_SEL1 都是电阻下地0V(跟原车的一样)。
(5). 视频输出用HDMI输入和内部test pattern模式(特意在其他DUAL验证过配置数据在DUAL上视频输出正常)都尝试过没用。
基于以上情况请问该如何配置,如何去查问题出在哪,导致单路链接single链接不上