This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB9261DEMO: USB30CV执行Chapter9的150次Renumeration发现TUSB9261应答STALL

Part Number: TUSB9261DEMO
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

      出错的传输抓包如下:

TUSB9261DEMO会在某次的GET Device Decriptor建立传输的状态阶段回复主机STALL,此STALL会导致主机复位USB总线,导致测试失败;

请问TUSB9261DEMO会在什么情况下回复STALL?

  • 您好,感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

  • 您好,

    我不能说我以前在这个主板上见过这种类型的行为。 您正在使用哪些设置和固件版本? 同时,我会看看我的末端,看看我是否能找到任何关于这方面的信息。 
  • 1、FW v0.99;

    2、UAS Enable ,Device is Self-Powered,HID Enable,Remote Wakeup Capable.

  • 通常当我们看到 Get Device Descriptor 失败时、设备无法枚举。 你们是否使用此 EVM 运行其他测试并确保其成功通过、或者器件在 CV 测试之外是否正常工作?

  • TUSB9261在CV测试之外可以正常工作,只不过USB30CV Chapter9测试有个150次enumerate测试,咱们设备会有概率的问题出错,请教咱们TUSB9261DEMO在什么条件下触发会应答STALL,比如SOF不同步了,供电异常,数据error等。

  • 您好,

    我建议您使用新版本的TUSB9261固件。 我们在TI.com上的TUSB9261网页下有V1.06,我会推荐这个版本。 此版本包含对固件的一些更改,可帮助它通过一些先前失败的CV测试。

    请您提出请求并尝试这些请求。