This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPIC8101: TPIC8101

Part Number: TPIC8101


您好,请问内部MUX模块如何区分两路爆震信号,是使用PWM来区分,还是两路爆震对比输出爆震较高的一路,还是其他的工作方式?

  • 您好

    TPIC8101 是一款双通道信号处理 IC,用于检测内燃机过早爆震。两个传感器通道可通过 SPI 总线进行选择。爆震传感器通常向放大器输入提供电信号。感测到的信号通过可编程带通滤波器进行处理,以提取感兴趣的频率(发动机爆震或脉冲信号)。带通滤波器消除与燃烧相关的任何发动机背景噪音。与预爆噪声相比,发动机背景噪声的幅度通常较低。

    使用 INT/HOLD 信号对检测到的信号进行全波整流和积分。积分级的数字输出要么转换为模拟信号,通过输出缓冲器,要么由 SPI 直接读取。

    该模拟缓冲输出可以连接到A/D转换器并由微处理器读取。数字输出可以直接连接到微处理器。

    来自 A/D 的数据使系统能够分析下一个火花点火正时周期的延迟正时量。利用微处理器闭环系统,提前和延迟火花正时可优化特定发动机的负载/转速条件(数据存储在 RAM 中)。