This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们公司申请并购买了一套DP83TD510E-PODL-EVM评估套件,于进入收到并验证。但存在以下问题:
PD板全速率通讯有异响,认为大概率是电感;PD板连接USB接口,C5下方LED亮红灯(无丝印),设备反复重启。
请确认是设计问题还是其他因素造成的问题。
另外,网站上下载的PD板参考电路存在格式问题,显示不全,请提供完整的参考设计;
有看到英文论坛提供了PSE板的SCCP参考固件;但并未查阅到PD相关内容,请问是否可以提供?
当您在全速率通信中提到奇怪噪音时,请问测量点在哪里,您看到的噪音是什么样的?
下面是我想问的一些设置问题:
请问您使用的电缆距离和电缆特性阻抗是多少?
如果在PSE和PD板之间连接公共接地,您是否在通信中看到类似的噪音行为?
您当前是否在DP83TD510上使用2.4V P2P?
参考固件并未公开
您好!
之前问题中描述的噪声并非信号上的噪声,而是直接可以听见的噪音。我们还未进行到信号测量这步,是否可以提供推荐的测试点?
我们使用的电缆就是普通的铜制电缆,且长度不超过50cm。
我尝试连接了公共接地,但通电后EVM显然工作在不正常状态,PSE板卡的J6上方的LED及J3下方的LED绿色闪烁;PD板卡的C5下方的LED红色闪烁。
提交问题时我们使用的是1V p2p的模式;我尝试通过更改跳帽,并参考《DP83TD510E 电缆诊断工具套件》中的说明使用USB2MDIO工具更改寄存器;但更改后两块EVM都没有正常工作,D26并没有亮起。
固件暂且不提,我之前提到的原理图格式问题显示不全请问是否能提供完整的原理图?
感谢您分享信息。 有两点我还不太清楚。 你能否就此进一步澄清?
当您提到噪音是"直接听到的"时,能否进一步澄清您观察到的哪些迹象被视为噪音? 它是否基于通信期间收到的数据包错误? 我们希望了解更多信息,以便在实验室中进行复制。
客户是否发现2.4V P2P模式存在任何问题? 我们根据2.4V P2P模式而不是1V P2P验证大部分PoDL板数据。
如果可能,我们能否通过电子邮件继续此对话? 我可以找到开发PoDL板的合适人员,我们可以一起调试当前的问题。 我将尝试通过电子邮件重新分享PSE和PD baord的PoDL示意图。