This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您是需要 HDMI 分离器还是多路复用器? 一个分离器同时输出两个或三个 HDMI 信号、多路复用器在给定时间输出一个 HDMI 信号。 我们的产品系列中没有分离器解决方案。 对于 MUX、您可以使用 HD3SS215或 TS3DV642。
好的,分离器我用其他公司的产品;
MUX我打算用TI的HD3SS215或 TS3DV642来做3切1(或者2切1)选择,HDMI连通时,会产生握手信号,和显示器发回分辩率和显示器型号等信息,请问这两个开关芯片会影响这些信息传达吗?
另外,网上查到这两颗料会累计影响到HDMI2.0的带宽,从而导致显示不了4k60。我的板子是:3切1(或者2切1)选择以后,即通过PCB布线连接到SOC去处理,没有长的机外线缆,这样应用2颗料应该能够确保支持到HDMI2.0,是不是可以这么理解?
烦请解答,非常感谢!
MUX我打算用TI的HD3SS215或 TS3DV642来做3切1(或者2切1)选择,HDMI连通时,会产生握手信号,和显示器发回分辩率和显示器型号等信息,请问这两个开关芯片会影响这些信息传达吗?
我不认为是一个问题
另外,网上查到这两颗料会累计影响到HDMI2.0的带宽,从而导致显示不了4k60。我的板子是:3切1(或者2切1)选择以后,即通过PCB布线连接到SOC去处理,没有长的机外线缆,这样应用2颗料应该能够确保支持到HDMI2.0,是不是可以这么理解?
正确,如果将两个MUX级联在一起,总带宽将减少。 我还建议在MUX输出处放置一个重驱动器或重定时器,以提供额外的信号完整性补偿。
谢谢
我的信号路由是:输入HDMI经过1 to 2分离器(分离器芯片已经有预加重输出),其中一路到MUX芯片TS3DV642,TS3DV642输出到SOC进行编解码处理。只用一片MUX没有级联,这样是否需要用到重驱动器或重定时器?如果需要有没有合适芯片推荐?谢谢!
您好!
TS3DV642增加了~1.5dB 的损耗。 分离器和 SoC 之间的迹线长度有多长?以及分离器 TX 预加重和 SoC RX EQ 可提供多大的补偿?