This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问TI有没有HDMI2.0一进二出和三切一的方案

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TS3DV642

因项目需要,首先把HDMI2.0输入信号一分为二,一路直接环出,一路接下一级; 下一级为3路HDMI2.0选择其中一路进入SOC。所以需要HDMI2.0一进二出的芯片和三切一的芯片,请推荐,感谢

  • 您好,

    您是需要 HDMI 分离器还是多路复用器? 一个分离器同时输出两个或三个 HDMI 信号、多路复用器在给定时间输出一个 HDMI 信号。 我们的产品系列中没有分离器解决方案。 对于 MUX、您可以使用 HD3SS215或 TS3DV642。

  • 好的,分离器我用其他公司的产品;

    MUX我打算用TI的HD3SS215或 TS3DV642来做3切1(或者2切1)选择,HDMI连通时,会产生握手信号,和显示器发回分辩率和显示器型号等信息,请问这两个开关芯片会影响这些信息传达吗?

    另外,网上查到这两颗料会累计影响到HDMI2.0的带宽,从而导致显示不了4k60。我的板子是:3切1(或者2切1)选择以后,即通过PCB布线连接到SOC去处理,没有长的机外线缆,这样应用2颗料应该能够确保支持到HDMI2.0,是不是可以这么理解?

    烦请解答,非常感谢!

  • MUX我打算用TI的HD3SS215或 TS3DV642来做3切1(或者2切1)选择,HDMI连通时,会产生握手信号,和显示器发回分辩率和显示器型号等信息,请问这两个开关芯片会影响这些信息传达吗?

    我不认为是一个问题

    另外,网上查到这两颗料会累计影响到HDMI2.0的带宽,从而导致显示不了4k60。我的板子是:3切1(或者2切1)选择以后,即通过PCB布线连接到SOC去处理,没有长的机外线缆,这样应用2颗料应该能够确保支持到HDMI2.0,是不是可以这么理解?

    正确,如果将两个MUX级联在一起,总带宽将减少。 我还建议在MUX输出处放置一个重驱动器或重定时器,以提供额外的信号完整性补偿。

    谢谢

  • 我的信号路由是:输入HDMI经过1 to 2分离器(分离器芯片已经有预加重输出),其中一路到MUX芯片TS3DV642,TS3DV642输出到SOC进行编解码处理。只用一片MUX没有级联,这样是否需要用到重驱动器或重定时器?如果需要有没有合适芯片推荐?谢谢!

  • 这个需求我们确认下,确认后回复你。

  • 好的,请尽快

  • 您好!

    TS3DV642增加了~1.5dB 的损耗。 分离器和 SoC 之间的迹线长度有多长?以及分离器 TX 预加重和 SoC RX EQ 可提供多大的补偿?

  • 您好,

    由于没有响应我们将关闭该主题。如果还有其他问题、敬请告知。