Other Parts Discussed in Thread: ALP
我在使用DS90UB981 and DS90UB988的时候,发现988没有收到任何数据,使用的配置是官方的ALP工具生成的配置。
我通过查看988的page18 FPD RX link layer reg,0x36/0x37 packet_cnt,发现一直为0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用DS90UB981 and DS90UB988的时候,发现988没有收到任何数据,使用的配置是官方的ALP工具生成的配置。
我通过查看988的page18 FPD RX link layer reg,0x36/0x37 packet_cnt,发现一直为0。
您好
您的硬件是自己设计的板子吗?参考什么电路画的?
您使用ALP进行软件配置,您是如何使用这个工具的,生成的配置是怎么样的?
是自己设计的板子;是否可以提供一个邮箱,我把参考电路原理图和ALP生成的配置发给您,谢谢
我的ALP工具版本是V1.57;98x Script Gen py脚本版本是v4p1;下面是alp配置




非常感谢,另外说明我们的电路原理图是参考ds90ub988的databook上的Figure 8-4. Typical OLDI Application Connection — Coax 绘制的
您好
请访问此站点更新到ALP的最新版本 https://www.ti.com/tool/ALP 并同时下载:

您好,请问我应该如何获取CDDS的账户权限,现在看起来我无法使用当前的账户登录
您好,请问是否有任何进展?如果实在无法给我CDDS的账户权限,可以麻烦直接发给我CDDS内98x ALP配置文件吗,我的邮箱是tianhu.zhang@horizon.auto
您好
我这边帮您内部咨询了,没有收到最新回复,您先试一下您的CCDS是否已经有权限了。
您没有权限的问题,我们帮您再问一下。
另外您需要的配置文件,我们目前没有,也会帮您再看一下。
您好
权限问题,见论坛私信。
配置文件,我们也没有。