This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我们测试主控SOC和I2C 节点电平的时候,发现I2C的低电平是700mV. 这很不正常。 内部排查很久,没有找到原因。
当我们移除TCA9548A-Q1, I2C总线的低电平为0V,恢复正常,可见该问题由TCA9548A-Q1引起。
下图显示黄色为SCL信号,可见SCL信号低电平始终为700mV。
下图黄色为SCL, 蓝色为SDA。 可见SDA低电平偶尔是0V,偶尔为600mV.
请问如何解决这个问题。
您好
一、问题现象分析
二、可能原因分析
三、解决方案
检查TCA9548A-Q1配置:
检查电源和地线连接:
替换或移除TCA9548A-Q1:
增加滤波措施: