This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TUSB2E22: 在 peripheral repeater mode 下, 我们有个 timing.

Part Number: TUSB2E22

TI 是否能给我们一些 feedback,问题描述如下:

- 在t0之前, eUSB2/USB2 运行在HS mode;

- 在t0~t1 = 3.001ms, 符合规格书行为.

- 在t1~t2之间,
   参考 eUSB2 规格书, 原本我们预期我司(eUSPr)先输出完整CM.FS封包给TI(eDSPp)接收完毕后, TI(UUSP)才会将USB2的D+举起来.
   但实测发现, 我司(eUSPr)正在传送CM.FS封包给TI(eDSPp)的过程中, TI(UUSP)就将USB2的D+举起!? 不知道是否正常?

PS: 规格书以及实测的 timing 如下, 请参考.

  • 您好,     

    我明白你的观点,但eUSB2规范也声明如下:

    "接收CM (如果HS L0闲置)的端口应遵守以下规则。

    一旦识别出正确的SCM,它就应立即取消其HS端接,以便能够接收ED+上的CM时钟和ED-上的CM数据。"
    控制启动信息(SCM)是eSE1,中继器在结束后不久似乎禁用其HS终止。 我想知道中继器是否是这样设计的。 我将在内部跟进以查看。

    需要明确,您现在没有功能问题,对吗? 链路仍然可以成功进入L2并恢复。

  • 目前开发板 eUSB2 Link OK, 可以进L2,谢谢!