This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TCAN4550-Q1: 高低温异常

Part Number: TCAN4550-Q1

在-40℃和85℃的时候CAN通讯会中断,通过更改40MHz晶振负载电容可以改善,但仍不稳定,后再晶振与接口处串联一个小电阻可解决。是什么原因呢?

  • 您好

    ‌在-40℃和85℃时CAN通讯中断,通过调整晶振负载电容和串联小电阻解决问题,可能的原因是与CAN总线的通信质量和稳定性相关的多个因素在极端温度下受到了影响。‌

    首先,考虑到温度对电子元件性能的影响,极端温度(-40℃和85℃)可能导致晶振的频率稳定性、输出电平以及相位噪声等参数发生变化。这些变化可能直接影响到CAN总线的通信质量。晶振作为CAN通信中的关键组件,其性能的稳定性是确保通信可靠性的重要因素。

    ‌晶振负载电容的调整‌:负载电容与晶振一起构成谐振电路,影响晶振的振荡频率和稳定性。在极端温度下,由于元件的电气特性发生变化,原有的负载电容可能不再适合,导致晶振的输出频率偏移或不稳定。通过调整负载电容,可以重新使晶振在极端温度下达到稳定的振荡状态,从而改善CAN通信的稳定性‌。

    ‌串联小电阻的作用‌:在晶振与接口处串联一个小电阻可能有几个方面的作用。一是可以起到限流的作用,保护晶振和接口电路免受过大电流的冲击;二是可以减小由于线路阻抗不匹配引起的信号反射和干扰,提高信号的传输质量;三是可以作为阻尼元件,消耗部分高频能量,减少信号的过冲和振铃现象,有助于改善信号的完整性。

    综上所述,通过调整晶振负载电容和在晶振与接口处串联小电阻来解决极端温度下CAN通讯中断的问题,可能是通过改善晶振的性能和信号的传输质量来实现的。同时,也需要注意检查其他可能影响CAN通信稳定性的因素,并采取相应的措施进行优化和保护。