This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB988-Q1: FPD-LINK III模式下无输出

Part Number: DS90UB988-Q1
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

在加串器为DS90UB947 解串器为DS90UB988情况下,目前可以测量到DS90UB988-OLDI的输出,但是屏幕的显示不正常,屏幕显示如下:

此时读取寄存器0X53值为:0x02,寄存器0X54的值为:0x91,此时屏幕通道0以及通道1均已使能输出,OLDI的PLL也已经配置完成.

  • 能运行DTG调试脚本几次吗?这样我们就可以了解再现的DTG时序是什么?

    能否同时提供带有面板所有消隐值的视频时序,以及面板tolerance?

    最后,你能提供988脚本吗?

    988需要仔细编程OLDI PLL,并进行轻微的Hblank调整以匹配输入/输出PCLK;这两种情况都可能是根本原因,但上述信息将有助于隔离。

  • 你好 我的USB2ANY设备坏了 我是直接通过串口写脚本去实现输出的,目前屏幕已经可以正常显示,但是存在的问题是屏幕显示有些许问题,屏幕边缘图像感觉有锯齿 不平滑
    图像如下:

    PLL配置代码如下:

    from smbus2 import SMBus
    import struct
    bus_number = 3
    bus = SMBus(bus_number)
    #UB947 = int(input("请输入编码器设备地址1: "), 0)
    UB988 = int(input("请输入编码器设备地址2: "), 0)
    bus.write_byte_data(UB988,0x04,0xC8, force=True)

    ### 在对DTG寄存器进行编程时,应将DTG模块保持在复位状态,最后再释放
    ## Hold Des DTG in reset
    ## *********************************************
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True) #Select DTG Page
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x32, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x6, force=True) #Hold Port 0 DTG in reset
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x62, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x6, force=True) #Hold Port 1 DTG in reset

    ##### port0 PG-stting
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x20, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x5F, force=True)### P0 同步极性以及 pixel format setting/1.16
    ####水平后沿-P0-Hstart
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x29, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x40, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x2A, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x82, force=True)
    ####垂直后沿-P0

    ####总水平帧大小-P0

    ####总垂直帧大小-P0

    ####活动水平帧大小-P0

    ####活动垂直帧大小-P0

    ####水平同步宽度-P0

    ####垂直同步宽度-P0
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x2F, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x40, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x30, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x2a, force=True)
    ##### port1 PG-stting
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x5F, force=True)### P1 同步极性以及 pixel format setting
    ####水平后沿-P1-Hstart
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x59, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x40, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x5A, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x82, force=True)
    ####垂直后沿-P1

    ####总水平帧大小-P1

    ####总垂直帧大小-P1

    ####活动水平帧大小-P1

    ####活动垂直帧大小-P1

    ####水平同步宽度-P1
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x5F, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x40, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x60, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x29, force=True)
    ####垂直同步宽度-P1


    ## *********************************************
    ## Release Des DTG reset
    ## *********************************************
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x50, force=True) #Select DTG Page
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x32, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x4, force=True) #Release Port 0 DTG
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x62, force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x4, force=True) #Release Port 1 DTG

    # N-Divder   P-Divder设置
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x18,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x24,force=True)# N 36

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x2D,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x01,force=True)# P 2

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x08,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xF6,force=True)# PLL NUM

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x09,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xFF,force=True)# PLL NUM

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x0A,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xFF,force=True)# PLL NUM

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x0B,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xF6,force=True)# PLL DENO

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x0C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xFF,force=True)# PLL DENO

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x0D,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0xFF,force=True)# PLL DENO

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x38,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x20,force=True)# MASH SETTING

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x0E,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x80,force=True)# SSCG -Enable
    '''
    bus.write_byte_data(UB988,0x01,0x40,force=True)# reset
    #bus.write_byte_data(UB988,0x04,0xc8,force=True)# I2C_Correspond_set
    '''
    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x20,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x80,force=True)# cho_enable

    bus.write_byte_data(UB988,0x40,0x2C,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x41,0x22,force=True)
    bus.write_byte_data(UB988,0x42,0x80,force=True)# ch1_enable


    #bus.write_byte_data(UB947,0x65,0x08,force=True)#  947 pattern choice
    #bus.write_byte_data(UB947,0x64,0x31,force=True)# 947 pattern output
  • 输出图像如下:

  • 您好,

    为了便于管理,新的问题请重新发帖。