This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用DS90UH981,DS90UH988接收,DSI接口没有信号输入时,DS90UH988的LOCK脚能锁定吗?
您是否在使用 EVM? EVM 具有用于选择模式配置的开关。 如果您使用定制电路板、则可能需要对其进行返工以设置电阻分压器、从而在启动时实现锁定。 至于您共享的值、由于配置不兼容、您没有得到锁定。 根据您提到的值、 - 981 MODE_SEL2用于 ADAS。 而应设置为#0 (IVI 模式)以与988配合使用。 - 981 MODE_SEL0应设置为与988配置相匹配的速率。 - 988 MODE_SEL2设置为菊花链开启。 如果不需要菊花链、请禁用它。 将 MODE_SEL2设置为#8以禁用菊花链 - 988 MODE_SEL0在#7中设置为 FPD3模式。 请更改此项 数据表的"器件功能模式"部分提供了 MODE_SEL 选项。 请更新您的设置。 或者、我可以告诉您需要哪些速率(以 Gbps 为单位的 FPD 速率)和配置(菊花链开/关、FPD3或 FPD4、双链路或单链路等)、我可以告诉您要设置什么。 例如、我在最后一个响应中共享的设置将是一个工作配置。