Part Number: DS90UB983-Q1
配置完984及983寄存器之后,debug发现984的0x54寄存器bit1显示 0 (0 : No valid FPD-Link frame detected)
请问这种状态需要排查哪些方向的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB983-Q1
配置完984及983寄存器之后,debug发现984的0x54寄存器bit1显示 0 (0 : No valid FPD-Link frame detected)
请问这种状态需要排查哪些方向的问题。
984寄存器0x54[1]保留。 您能仔细检查一下它是否是您正在检查的正确寄存器值吗?

我需要有关本例的更多信息。 1) 1)您能提供您的系统的方框图吗? 2) 2)您是使用 SER 还是 DES PATGEN 还是进行端到端视频? 能否提供初始化脚本和硬件模式选择? 2)在983和984之间锁定是否稳定? 4) 4)是否存在此问题引起的任何症状(屏幕闪烁等)?