This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLK2711-SP: TLK2711-sp

Part Number: TLK2711-SP

tlk2711和xilinx的gtp对接,一个发一个收,都是用bc作为k码,为啥xilinx接收不到2711发的数据,是一堆乱码,速度跑在2.5gbps.

  • 您好

    您能否提供更多有关此问题的信息?

    您能否分享系统方框图以便我更好地了解设置?

    是在发送路径(并行到串行)和/或接收路径(串行到并行)上观察到问题?

    TXD[15:8]和 TXD[7:0]上正在传输哪些数据? 是 D 字符、K 字符还是两者的组合?

    如何配置 TKLSB 和 TKMSB? 正在 RXD[15:8]和 RXD[7:0]上接收什么数据? 是 D 字符、K 字符还是两者的组合? RKLSB 和 RKMSB 上的输出是什么?

    GTX_CLK 的频率是多少?

  • 是K码加上自己的数据,发送bc的时候将TKLSB置为高, gtx_clk是125mhz,现在发现是enable的问题,我打开关闭,有时候能正常.

  • 您好

    我无法理解这个问题、或者系统是什么样的。 我很难在不了解具体情况的情况下给出任何调试建议。 您能分享一下系统方框图以便我理解吗? 此外、您能详细回答我的问题2和4吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。