This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB926Q,没有PCLK

您好:

目前方案中使用DS90UB925Q与DS90UB926Q配合传输视频信号,具体的连接形式为:电脑显卡->DVI解码->DS90UB925Q->DS90UB926Q->DVI编码->显示器,显卡输出分辨率为720P@60HZ,但显示器没有视频输出,经过测量发现DS90UB926Q解串后无DE,HS,VS与PCLK(此时DS90UB925Q的General Status[0x0c]寄存器的值为0x05,即PCLK和Link均正常。DS90UB926Q的LOCK引脚为高,PASS引脚为低)。

我的基本配置为:LFMODE,Repeater,Backward Compatible, I2S Channel B 均配置为L。视频数据为24bit RGB888。

我尝试使用DS90UB926Q生成Test pattern([0x64]:0x31, [0x65]:0x04),也无法正确显示,测量DS90UB926Q端后发现数据、HS、VS、DE均存在而PCLK不存在。我又尝试了使用DS90UB925Q输出测试图,结果在DS90UB926Q端解串后仍然没有DE,HS,VS与PCLK。

我不清楚引起这种DS90UB926Q端无输出现象的原因是什么,另外有几个其他的小问题:

问题一:DS90UB926Q的LOCK引脚为H时代表什么,这个PLL被锁住表示什么。PASS引脚为L时,是否表示串行数据在被DS90UB926Q解串前就是错误的。

问题二:DS90UB925Q与DS90UB926Q能否生成测试图。若能,DS90UB926Q在输出测试图时,能否自己提供PCLK。

问题三:是否有类似的应用使用的推荐配置。

  • 这个你应该仔细查看他的手册,手册上有对应的功能说明的

  • 你好,

    规格书中说LOCK,H为锁定PLL,L为未锁定PLL。但是没有明确说明。这个PLL锁定的对象没有说明。这个PLL锁定的是FPD-link上的35bit的数据?还是锁定了720P的PCLK?

    其次,PASS只是表明收到的数据是否有错误,但是没有说明怎么查询哪一位有错误。是video数据有错误?还是IIS数据有错误,亦或其他数据有错误?

  • 你好,

    规格书中说LOCK,H为锁定PLL,L为未锁定PLL。但是没有明确说明。这个PLL锁定的对象没有说明。这个PLL锁定的是FPD-link上的35bit的数据?还是锁定了720P的PCLK?

    其次,PASS只是表明收到的数据是否有错误,但是没有说明怎么查询哪一位有错误。是video数据有错误?还是IIS数据有错误,亦或其他数据有错误?