TCA9803DGKR是否一定要VCCA的电压小于等于VCCB,当VCCA=5V,VCCB=3.3V的时候,在VIL(低电平阈值)出现震荡,当VCCA=3.3V,VCCB=5V波形正常,产生震荡的原因是什么


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
TCA9803DGKR是一款设计用于I2C总线和SMBus/PMBus系统的双通道双向缓冲器,它支持在不同电压区间进行电平转换。根据提供的信息,当VCCA(一侧电源电压)设置为5V而VCCB(另一侧电源电压)为3.3V时,在低电平输入电压(VIL)的阈值处可能会出现震荡现象。相反,当VCCA设置为3.3V,VCCB为5V时,波形表现正常。这种现象的产生可能与以下因素有关:
电平转换不匹配:TCA9803设计用于在低电压(0.8V至3.6V)和较高电压之间提供电平转换,但当两侧电压配置反向,即高电压到低电压转换时,内部电路可能没有优化处理,导致在低电平阈值附近有不稳定的表现。
内部电流源影响:TCA9803在B侧内置了电流源,用于在B侧不需要外部上拉电阻的情况下提供电平转换。当VCCA高于VCCB时,这种设计可能导致电平转换过程中的电流流动不均衡,进而引起信号的震荡。
阈值电压差异:电平转换器的性能依赖于电源电压,不同的VCCA和VCCB值会影响器件的输入输出阈值电压。当VCCA大于VCCB时,可能超过了设计的正常工作条件,导致在低电平到高电平转换的边缘(VIL到VIH的过渡)出现不稳定。
寄生效应和负载:在特定的电压配置下,电路的寄生电容或负载条件可能加剧了信号的震荡。当电源电压不匹配时,器件的驱动能力或响应时间可能不理想,尤其是在从较高电压向较低电压转换时。