This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB934-Q1: 串行器解串器通过LVDS做IIC数据透传控制,如何实现

Part Number: DS90UB934-Q1


串行器解串器通过LVDS做IIC数据透传控制,如何实现。
比如串行器发送IIC数据到解串器,解串器外挂一颗MCU,MCU该如何获取串行器发送的数据?

  • 您好,      

    请参考链接文档“3.1 I2C Master attached to Deserializer”内容.
    如果在 DES 上启用了I2C Pass-Through,则意味着I2C数据可以通过DES传递到SER内部寄存器或连接到SER I2C总线的外部设备。
    如果要通过链路与SER内部寄存器通信,可以使用地址SER ID,该地址通过正向通道自动加载到 DES 中。
    如果要与连接到 SER I2C 总线的相机或其他设备通信,则可以在 DES 中设置从地址/别名寄存器,或者在 DES 中启用“I2C PASS THROUGH ALL”位,
    www.ti.com.cn/.../snla222.pdf

    ds90ub934-q1数据手册”5.5.1.2 Remote Target Operation“说明了相关寄存器。
    www.ti.com/.../ds90ub934-q1.pdf