应用电路如上,在安全栅上使用,设备经常插拔,出现的问题是 IO引脚烧毁,接收和发送引脚均有出现烧毁的现象。
同时上面这个datasheet 上的截图的是什么意思,是通过的测试吗?希望详细解释一下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用电路如上,在安全栅上使用,设备经常插拔,出现的问题是 IO引脚烧毁,接收和发送引脚均有出现烧毁的现象。
同时上面这个datasheet 上的截图的是什么意思,是通过的测试吗?希望详细解释一下,谢谢!
是通过测试的,在表格下面有备注:
Tested in accordance with MIL-STD-883C Method 3015.7.
我们这个点路应用其中TX端的100欧电阻没接,而RX和TX的端都摔坏,不知道这个可能是什么原因造成的,我们这个系统存在热插拔,是否有类似的保护电路!
可考虑在IO端加上ESD保护器件,比如TPD4E1B06
100ohm电阻也只需要在接收端加上,发送端不需要的。
请问LVDS总线怎么加热插拔保护,我们这个设备需要支持LVDS热插拔,是否有解决方案或者是隔离保护方法?谢谢您
发送端的100欧和上拉的300K都是没焊接的,这个芯片我在总线上加了TPD2E001做ESD保护,热插拔还是会坏的!不知道真对这种问题是否有解决办法,或者其他的LVDS芯片支持热插拔,sn65lvdm1676有量路的吗
sn65lvdm1676支持热插拔,在数据手册上有说明,但SN65LVDS1050并未提及,关于SN65LVDS1050是否支持热插拔的问题,我再核实一下。