This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB935-Q1: FPD LINK接口上单端信号电压值如何降低?这个电压值过高是否会对EMI辐射发射有影响?

Part Number: DS90UB935-Q1


我们使用DS90UB935串行器设计的摄像头模组,测量接口上的单端信号电压值约1.1V,但看935的规格书这个单端信号电压最大应该为670mVp-p,请问是什么原因造成我们模组这个单端电压值过大,怎么降低这个单端电压幅值?这个电压值过高是否会对EMI辐射发射有影响?

我司模组实测单端电压值:

935手册单端电压值描述:

  • 您好,

          请问您使用的是什么示波器?

         通常,我们不建议使用除了 MAP (FPD3) 和 EOM (FPD4) 等工具来测量前向通道(forward channel)连接质量。

  • 泰克DPO5204B

  • MAP (FPD3) 和 EOM (FPD4)这两个工具是TI专用的么?还是在各个示波器品牌可以选择插件?

  • 您好,

         这两个工具是集成在ALP Support software | TI.com软件中的,无法在示波器中使用。    

  • 那这个幅值过大是否对产品的辐射发射有影响,另外我们还想开935的展频,这个我们不知道怎么开,手册里面有没有详细描述

  • 您好,

        您指的是 SSCG 功能吗?如果是,那么哪个DES 将连接到 DS90UB935?

  • 我们目前测试用的9702,最终车机使用的是960,所以需要考虑这两个

  • 您好,

           数据表中的规格是设备级。这意味着,如果只为 935 silicon 供电,而不将其连接到解串器,那么如果使用 50 Ω 单端探头,则可以测量这些一般规格。它应如下所示:

       

     在探测时是否连接了解串器?解串器生成的信号可能影响了结果。

    关于 EMI/EMC,有两种降低 EMI 的通用方法。

    1) 确保所有承载开关频率的 PCB 走线(例如 DOUT+ 走线)都埋在内层中,并在其上方和下方夹在 GND 层之间。确保在外层上暴露的 DOUT+ 走线尽可能少。

    2) 对高频开关信号应用 SSCG。

    对于 SSCG,有几个选项。

    1  如果您在同步模式下作 935/960,则可以使用带有 SSC 的 25MHz 振荡器连接到 960。960 将输出带有 SSCG 的 BC,935 将引用该 BC,并且其 FC 也会受到 SSCG 的影响。
    缺点是 SSC 将影响 960 上的所有 PLLs,包括 MIPI SCI clock。据我们所知,大多数 SoC MIPI 接收器未经过验证,无法接受应用了 SSC 的 MIPI CSI 时钟。如果您无法确认 SoC MIPI 接收器是否可以容忍应用了 SSC 的 MIPI CSI 时钟,则此选项不可用。
    2  如果您在非同步内部时钟模式下作 935/960,则 935 将在 FC 信号上提供固有的扩频,这与 SSC 具有类似的效果。
    缺点是 935 无法在其 CLK_OUT 引脚上输出时钟信号,该信号通常馈送到图像传感器。在此 configuration 中,您需要为 image sensor 包含不同的 clock source 。

    如果您无法在 935/960 系统中应用上面列出的任一 SSC 选项,那么我将专注于应用良好的布局实践来减轻 EMI/EMC 问题。

  • 如果我使用非同步外部时钟模式935/960,那这时候可以开展频么?CLK_OUT 引脚的时钟信号我们是悬空没使用的,你们建议需要关闭不?

  • 您好,

         请等待后续回复。

  • 您好,

    请问935-960链路VOD的摆幅怎么降低?通过解串端哪个寄存器配置?

  • 您好,

         在 935 器件中,如果 CLK_OUT pin 未使用,则可以将 935 serializer 中寄存器 0x06 中的 M 值设置为 0。如果您担心 EMI/EMC 测试中的谐波,禁用 CLK_OUT 将消除串行器 PCB 中一个可能的开关噪声源。

        

    如果使用非同步外部时钟模式,则参考时钟频率和 FC 速率将决定 DOUT+/- 线路上 FPD-Link 高速通道给出的谐波。

    您可以通过更改 MODE strap 设置来切换到串行器侧的 Non-Synchronous Internal Clock Mode。

    您无法减少 935-960 链接的 VOD。VOD 仅从串行器设备进行测量。但是我们需要一定的驱动强度才能在较长的传输路径上发送高速信号。

    如果关心的是传递 EMI/EMC 要求,那么我们建议仔细布局并使用 Non-synchronous Internal Clock Mode (因为您的应用不需要 CLK_OUT )。

  • 你好,935-960的插损和回损要求是多少?官网没有查到?

  • 您好,

          为方便其他用户检索,新问题请重新发帖,专题讨论。