This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dears,
我一个客户此前采用DS80PCI800D,目前计划升级到 ds320pr810,他们有如下问题,请帮忙 解答一下:
1. ds320pr810的VendorID和DeviceID?
2. 是否可以直接使用DS80PCI800D的Firmware? 我们是否能提供下ds320pr810的参考Firmware?
3. 采用什么debug软件?
谢谢!
您好,
DS320PR810与 DS80PCI800没有相同的 EEPROM 十六进制文件结构(我假设这是固件的含义、那么器件没有明确的固件代码)。
DS320PR810的器件 ID 字段可在数据表的表7-8和7-9中找到(链接到 HTML 数据表中的此部分)。 它没有显式的供应商 ID 字段。
SigCon Architect GUI 可用于器件编程和创建 EEPROM 十六进制文件、您可以通过 DS320PR810产品页面中"申请更多信息"部分下的安全资源链接来申请此工具。
请注意、如果客户希望使用此工具进行调试或生成 EEPROM 十六进制文件、则应安装 SigCon Architect v3.2和 DS320PR810 SigCon Architect GUI 配置文件。 它们都位于我上面提到的安全资源文件夹中。
我在此处附上了 DS320PR810-RSC-EVM 的 EEPROM 十六进制文件示例:7673.DS320PR810-RSC-EVM_Default.hex
请注意、此 EEPROM 十六进制文件为四个 DS320PR810器件(地址为0x18到0x1F)创建四个配置。
您能帮助我理解以下内容吗?
哪个客户希望使用 DS320PR810进行设计?
您是否有任何体积估算?
他们处于哪个设计阶段?
它是以 PPM 为单位吗
您好! 请使用 DS320PR810产品页面中“Request more information"部分下的链接申请此 GUI 配置文件。